Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5504, TMS320C5532, TMS320C5515, TMS320C5535
DaVinci
- 中文应用报告"使用miniDSP Codec 提升智能手机的音频效能"
- 构建基于TI DM618x, C6A816x和AM389x 系列SOC的最小系统 (new)
Sitara
Sitara视频资料汇总: https://www.deyisupport.com/question_answer/f/25/t/4637.asp
C6-Integra
C6-Integra视频资料汇总: https://www.deyisupport.com/question_answer/f/54/t/4641.aspx
OMAPL-L138, AM1808, C6748 DDR寄存器配置工具: http://www.deyisupport.com/question_answer/f/54/t/8082.aspx
C6000多核
C5000
估测采用 C553x 超低功耗 DSP 时的功率消耗
此文档可帮助估测 TMS320C5504/C5505/C5514/C5515 和 TMS320C5532/C5533/C5534/C5535 DSP 的功率消耗。采用这些器件的功耗情况与应用有高度关联,因此提供的电子数据表可允许您输入与应用非常相似的参数,并根据您的输入生成 DSP 功耗的实际估计值。您也可以在组装任意硬件或编写任何代码之前测试不同配置的效率。
迁移:从 TMS320C5515/05 至 TMS320C5535/34/33/32 DSP
此应用报告介绍了从 TMS320C5515/05 迁移至 TMS320C5535/34/33/32 DSP 所需的极少量变更。简要地叙述了不会影响从 TMS320C5515/05 器件进行迁移的 TMS320C5535/34/33/32 器件的改进之处或新特性。
DSP综合信息
- 关于boot的总结:http://www.deyisupport.com/question_answer/f/54/t/5319.aspx
- HPI接口在TI SOC的应用详解 (new)
- Adaptive Filtering功能详解及代码实现 (new)
- TI wiki 网页上的 EZ 1-2-3 设计指南
此视频揭示嵌入式处理器 wiki 网页提供的 EZ 1-2-3 设计指南如何简化设计。该设计指南可提供三个关键设计步骤的帮助:器件评估、硬件设计和软件设计。
- DSP入门FAQ: http://www.deyisupport.com/question_answer/f/53/t/1177.aspx