This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

从C6678谈起



我们队TI产品充满信心,一般会毫不犹豫使用TI产品进行开发。但最近发现一些问题,希望TI上上下下能引起重视。

记得24XX中文书的一幅图是错误的,查英文手册发现是错的根源,当时就感到震惊,一个大公司怎么能不仔细检查就发表呢。

C6678也有类似情况。前一阵整个系统安装部分乱糟糟的,害得我们花了很多时间,最后NDK在win7居然无法通过,我们也服了。前一阵准备画板子。同时将所有英文手册看一遍,真正是错误太多了!可以毫不夸张地讲,写作水平、写作态度、文章内在逻辑、细致程度都有问题,实在不像一个大公司做的工作。ERRATA中的错误那么多已经不好,居然V2中的有些错误与V1完全相同!是否可以认为:TI有雄厚的硬件基础,但在软实力方面不是有欠缺就是公司存在马虎了事的传统。

还有SYS免费,但你们自己又有另一个版本的系统软件要付费,这就让人感觉到你们免费的SYS并不完善。BOOTLOADER免费,但你们还有一个安全级的BOOTLOADER,说是受出口限制,不能提供,这就让人联想到现有的BOOTLOADER不安全。现在竞争如此激烈,你们认为这样做有好处吗?

现在最大的问题是C6678价格太贵,前几天为了解决WIN7与NDK不能有效接轨问题,专门买了一台LINUX电脑,大屏幕、高性能,一套才1500元,而一片C6678就是1000多元,如果不降到当前价格的1/2到1/3,C6678一定会失去很大的市场。

  • 谢谢您的意见和建议!

    安全和非安全的Bootloader不是您理解的“不安全”,这是完全两个不同的应用:Security Boot一般用于需要对Boot image加密的场景,Non-security Boot就是我们平常使用的的场景,在加密boot里会对调试以及用户软件有一些限制和要求,并非所有的用户都会愿意采用Security Boot的形式。