This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

NOR FLASH烧写启动



非AIS模式的启动:EMIF NOR FLASH DIRECT模式和EMIF NOR FLASH LEGACY模式,程序入口地址都是固定为0X11800004,如果使用AIS模式实现NOR FLASH的启动,程序的入口地址是否也是0X11800004呢?我们在AIS文件中进行了相应的初始化设置,那么如何编写一个烧写的工程实现烧写?

使用AIS模式是否是不使用二级引导了呢?

在烧写的时候,第一个字的配置信息也是我们通过编程写代码写进NOR FLASH的还是在使用AIS文件的时候就已经定义好了呢?

生成AIS文件后,是不是直接将其写入NOR FLSAH中就完成烧写了呢?还是在编写烧写工程的时候还有什么工作需要做?