This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DVR_RDK4.0 display link 如何加添720p50的的显示支持



大家好!

        我在用于DVRRDK4.0时使用display link 显示720p50的视频但程序报错,查看了错误原因是DVRRDK4.0不支持720p50,我想问一下我要怎么修改代码使 display link 支持 720p50?

  • Qin Ruimin,

    请问你是否有参考过RDK里面的文档DM81xx_DVR_RDK_Customer_Display_Resolution.pdf?

  • Chris Meng,

           没有那我看看, 现在更最要的问题的 DM8148的HDMI只能输出1080p60, 1080p60,  

           设置成720p60时 显示器显示“不支持” ,其它分辨率也显示不出来, 我想问一下DVRRDK04.00.00.03的HDMI输出只支持这两种? 可以修改么?


  • 我觉得你首先要翻阅显示器手册,或者找标准的HDMI源测试显示器是否支持这几种分辨率帧率。你也可以换其他的显示器测试。

    其次你要做的是看8168这边给出来的HDMI是否遵循标准的显示时序,这个就主要看前面提到的那个文档了。  

    据我所知DVRRDK4能支持的分辨率远比你提到的要多。