This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于C6678的boot方式请教

Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-C667X

大家好:

       我想请教下C6678EVM是否支持网卡boot?如果支持的话是否有相关例程?

       谢谢。

                                     

  • 支持网络boot,参考如下链接进行板块设置,及相应的ethernet boot demo。

    hardware setup: http://processors.wiki.ti.com/index.php/TMDXEVM6678L_EVM_Hardware_Setup

    processor SDK中有网络boot demo,路径:processorSDK install path\tools\boot_loader\examples\ethernet

    procesorSDK 下载路径:http://www.ti.com/tool/processor-sdk-c667x

    网络boot例程:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/10240.aspx

  • Andy,您好:

              谢谢您的回答。

              我看到在这个demo路径下有个README,里面说需要为DSP的MAC添加一个ARP入口,这个入口与PC的IP相关联。就是这个具体添加的方法是怎样的?在哪儿添加这个入口IP呢?代码中吗?

               谢谢