This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TI 嵌入式研讨会 交流心得



今天参加了 TI 组织的嵌入式产品研讨会,在这里和大家分享一下。(不一定正确,如有错误请大家多多包含,仅个人观点)
地址:中关村皇冠假日酒店4层(北京)
我参加的是process 板块的活动。
1、处理器主线
      目前给我的感觉,现在主要的平台是ARM平台、ARM+DSP的多核异构平台、DSP平台,从单核到多核,从低主频到高主频,从低功耗到高性能,基本上都可以找相对应的处理器,主要是在Sitrar系列和Keystone系列的产品。而主要的两个应用领域是汽车电子和工业电子。
2、Omap系列
      主要是针对手机、安卓平台;目前基本已经和Sitrar系统已经融合了,也就是没有单独的在出Omap处理器了,可能这里有一个原因,就是手机芯片的发展速度迭代过快,手机处理器芯片已经不太合适了,但是Omap的整个架构非常的好,所以在Sitrar系列里面有使用,界限也是比较的模糊了。
3、达芬奇系列
      达芬奇系列视频编解码器这块应当不会再有新产品的推出,海思和安霸在视频和安防方面也是越来越出色,可能目前还没法完全的占领整个市场,应当也只是一个时间问题(H265 和 4K 方面大家应当可以了解到);
4、Process SDK
      应当是不会像之前那样的,有MCSDK、DVSDK、DVRRDK、IPNCSDK、EZSDK;而是一个通用的process SDK,处理器都在这个上面来进行开发(目前具体包含哪些处理器和支持的处理器我也不确定,AM57xx系列是可以),部分处理器还会有一些独立的模块软件包;
总体来说,从低主频低功耗单核到高主频高性能多核处理器,总会有一款会适合你玩的,而且TI的多核异构的架构设计也是越来越成熟,系统的模块化也做的非常的好,理解好SDK的设计架构后,就可以非常容易上手开发了。
(以上仅个人观点,如果有不正确的地方,请大家多指正,谢谢)