你好!我在用5509A做一个数据采集的开发板,数据手册上只提到“如果不使用内部晶振就把X2/CLKIN接外部晶振,X1不接”,然后Table 5−3. Recommended Crystal Parameters 给出了一些使用内部晶振时推荐的参数,但是问题就来了,如果我不使用内部晶振,而使用外部有源晶振。
1、那么外部晶振频率的选择范围是多少?
2、我用的有源晶振是30.72Mhz的这个频率是否可以?
3、晶振供电1.8V,输出是CMOS电平,输出幅值接近1.8V,这个幅值是否可以?还是说需要输出3.3V的晶振?
4、假如使用了非整数频率的晶振(比如是30.72mhz),那么我再进行PLL倍频/减频计算时,代入公式的频率值是选择整数(比如30mhz、31mhz)还 是原数值(30.72mhz)?
谢谢您的回答!