This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168系统异响问题(DM8168芯片异响?)



1)基于DM8168设计一个主板,在V1.0版本时,主板工作正常,未发现有异响;但是在升级主板后(主板的板层由6层板改为8层板,板材Tg参数改为Tg170-板材高温不容变形,不会导致DM8168高温原因出现板子变形引起的虚焊等问题),板子就会有异响;

2)早期怀疑板子的DCDC模块的磁性元件等原因导致异响,但是通过外接电源且去掉主板上的各个电源模块以及磁性元件,板子仍会有异响,而且异响源初步判断在DM8168芯片上;

3)在持续复位DM8168期间板子未有异响,而通过去掉DM8168的NAND FLASH,不让程序启动,DM8168还是会有异响出现;而且通过复位DM8168,有些板子的异响会概率性的消失,怀疑DM8168的工作状态有关系,但是具体原因还不知道。

---如何解决这个DM8168芯片的异响问题,导致异响的原因又是什么?请各位大虾指导!

  • - 请问在发生异响后,板子是否仍然能够正常工作?  各路供电电压是否能抓到跳变,板子的供电电流是否会变化,会不会是虚焊造成的异响?

    - 是否有加散热片或者风扇,这些外部因素造成的异响?

    - 把板子放在相对高温的环境里面,再复位启动,是否异响会缓解或者消失?  看看是否是在芯片升温过程中造成一些热胀冷缩的异响。  或者先把芯片加电烤热,然后在复位尝试。

  • 1、板子发生异响,但仍工作正常,且工作期间电流没有发生大的变化;

    2、外围的散热片与风扇都已移除;

    3、板子的电压跳变还未检测,正检测;而针对虚焊的观点,我现在有5块板子都会出现类似现象,所以虚焊的可能性不太高;而且芯片长时间工作后,还是会有异响,应该不是冷胀冷缩的异响;板子在高温环境下工作,是否有异响暂未确认;