This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ndk_2_0_0长连接资源不释放bug



hi everyone

  我现在使用的是ndk_2_0_0,我发现如果服务器端是tcp的长连接,己方(客户端)上的如果使用close 或者shutdown 连接可以断开但是无法释放资源,可以再次建立新连接,由于资源的无法释放,到达一定数量后,会出现堆栈溢出,数据发送异常的情况。

  麻烦请问一下,ndk_2_0_0版本的ndk确实存在这样的bug么?还是我的使用方式存再问题?

  如果是使用方式的问题,能否提供正常使用的demo,如果是bug,是有有解决办法,可以帮忙提供下相关的buglist么?

  非常感谢!!

  B&G

  ARIA  LI