各位大虾:
小弟最近在弄 TI的 AM1808 、OMAPL138的片子,现在是控制 PCF8574T 这款片子 的输入输出
有没有人 有 AM1808 控制 PCF8574t I2C IO 扩展芯片的应用经验的啊
先拜谢了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
logic pd evm板上就是用I2C扩展GPIO的,可以参考一下
我看过了 那个 是 TCA6416 的I2C扩展GPIO片子 时序和PCF8574 的不一样的
我现在没用到 CCS 开发环境 ,我目前只是在 linux环境下写的应用程序,好像应用内核函数的时候不是很方便
纠结啊