大家好:
我参照beaglebone black的外围电路做了一块板,买了一个XDS220U的仿真器,准备用ccs uniflash来烧写EMMC,EMMC里面是空的。
我安装了uniflash,先是驱动无法安装,总是提示找不到文件,好容易重装系统后把驱动装上了,打开uniflash,参照processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Uniflash_Quick_Start_Guide,来配置,但是下面的Status窗口什么都没有。然后我"Connection"选择“texas instrument xds2xx usb debug probe”,在"board device type"中没找到AM335X或者相关的东西。
1.请问我是参照文档选择“sitara flash connections” & “sitara flash device”还是选择“texas instrument xds2xx usb debug probe”?
2.如果是选择后者,我的device type要选择那个?
3.“texas instrument xds2xx usb debug probe”和“texas instrument xds2xx usb onboard debug probe”有什么区别?
另外,我EMMC现在是空的,我现在参照的文档是processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Uniflash_Flash_Programming_with_Linux 和processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Program_the_eMMC_on_Beaglebone_Black。但是结果失败了。点击uniflash的"start flashing"没有任何反映,status view窗口什么显示都没有。(我的配置都设置好了,tftp的目录里按照文档放了am335x-boneblack.dtb,boot_partition.tar.gz,flasher.sh,tisdk-rootfs-image-am335x-evm.tar.gz,u-boot-restore.img,u-boot-spl-restore.bin,zImage,使用网口)
不知道这个参考思路是不是正确。
请大家帮帮我,谢谢了。