您好!我们项目中需要使用DSP连接摄像头进行图像数据采集,能否推荐一款性能比较高的,能够直接连接摄像头的DSP型号呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您可以考虑AM57x系列处理器。它支持若下camera接口
Dual-Camera Serial Interface 2 (CSI2) (AM571x)
Port A: Four data lanes
Port B: Two data lanes
http://www.ti.com/product/AM5728
不好意思,公司要求使用DSP, 不能使用ARM板,有这样的型号吗?
DaVinci 系列的视频处理器可以吗
你好;
你那边的摄像头是什么接口接入? 数据的bayer ,还是yuv 数据呢?
你可以去了解一下达芬奇的DM8127 和DM81xx系列的处理器
达芬奇平台是多核异构的架构,里面都是有ARM的。