各位工程师好:
我想请教两个关于c6678优化的问题。
问题一:如何在不破坏流水的情况下,对浮点数取余数,就像fmod函数那样?
问题二:编译后的反馈信息中计算的总clk为:
Total cycles (est.) : 45 + min_trip_cnt * 7 = 109420
但是我用TSC测试实际运行的clk为:430071(有两个读取的buff在ddr)
另一个循环差别更大:
Total cycles (est.) : 24 + min_trip_cnt * 4 = 62524
实际测试:626466(只有一个读取的buff在ddr)
请问这样正常吗?