This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TMS320C6713BPYP20问题--续



你好:Tony Tang

  

还有一个事可以做的,起不来的时候,这时连上仿真器,把加载到片上RAM的1Kbyte save出来,跟flash前1Kbyte的内容做比较,看是不是数据出错了。

  关于上次你提过的问题,

 

我们试过了。   DSP 和FLASH 复位我们断开测试,(flash复位提前恢复)还是一样情况。          另外DSP 不启动的时候 仿真器没办法连上CCS3.3  或者CCS2.2.,  假如配置了连接仿真器模式,上电又不会从FLASH 引导程序过来。      所以目前比较麻烦。     

请问下  DSP 复位在 DSP电源和 时钟准备后的 多长时间复位比较好呢。   10--600mS 都可以吗。   还有在上电过程需要给个复位的电平变化给DSP复位吗。

 

  • lidong wang 说:
    如配置了连接仿真器模式,上电又不会从FLASH 引导程序过来。

    连仿真器与芯片是否配置成emulation mode没有任何关系。

  • 你好:

               请问下,连接仿真器后,怎么配置 DSP自动从FLASH 引导1K的引导程序呢, 请问下有没工程或者设置方式。                                                                                                       

           另外 DSP 复位在 DSP电源和 时钟准备后的 多长时间复位比较好呢。   10--600mS 都可以吗。   还有在上电过程需要给个复位的电平变化给DSP复位吗。    

          多谢解答!

  • TI的技术高手你们好:

          TMS320C6713BPYP不启动的 测试新的情况是这样。  上电后假如DSP不启动的时候, 外部是有读取1K flash程序的动作,并且 SDRAM的ECLKOUT,和CLKOUT2,CLKOUT3.都有时钟输出。 并且1K程序读取后 DSP是不执行的。    复位DSP时没有什么用, 需要重新上下电才有作用。   请问下DSP  1K程序读取动作是EMIF外部接口直接控制的,还是DSP内核控制的,这个对分析这个问题很有作用,   我们在怀疑是不是DSP内核 上电工作不稳定。

                             另外如下图,这些没用使用的DSP功能接口引脚是否需要做上下拉电阻处理。 谢谢解答!!

  • 是芯片的bootloader程序搬的这1Kbyte,就是说芯片上电后自已跑起来了。

    引脚处理的总原则是输入管脚拉到固定电平,输出管脚不需要处理。

  • 你好

                C6713好像没有自带ROM ,没有自己引导程序。  C6748才有。       是不是 DSP 1K搬运程序是DSP内核CPU 执行搬运的, 还是其它启动部件DMA方式搬运到内部的RAM,然后 DSP内核启动执行的呢。

  • c6000的dsp芯片,都有Rom,固化有一级bootloader的

  • lidong wang 说:
    C6713好像没有自带ROM ,没有自己引导程序。  C6748才有。       是不是 DSP 1K搬运程序是DSP内核CPU 执行搬运的, 还是其它启动部件DMA方式搬运到内部的RAM,然后 DSP内核启动执行的呢。

    CPU只能执行程序,而不能自动做什么事。DMA也需要CPU配置后才能工作。

  • 你好:

                请问下6713前面1K程序引导, DSP是 通过片选信号CE1的边沿  还是使能脚OE的边沿 触发来读取 FLASH数据的呢,   还是DSP片选信号的 中间,DSP自动读取外部总线上的数据进DSP呢。    请帮忙指导下。 谢谢!!

  • 你问的是这个信号ARE吧。