列位高朋,兄弟我用的6467T 的开发板,我的程序是需要调试优化的,如果不用ccs调试,在虚拟机上编译好后直接运行,
通过CE_DEBUG 让程序打印些信息来进行调试分析很麻烦,我想用CCS3.3 做开发环境,开发基于DSPLINK 与codec engine
的应用系统。
遇到的问题是:
1、哪儿能下载到windows 下的DVSDK安装包?
2、安装DVSDK 后如何进行CCS3.3 配置?
如有过经验或部分经验的,6446的也可以,求指点迷津!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
列位高朋,兄弟我用的6467T 的开发板,我的程序是需要调试优化的,如果不用ccs调试,在虚拟机上编译好后直接运行,
通过CE_DEBUG 让程序打印些信息来进行调试分析很麻烦,我想用CCS3.3 做开发环境,开发基于DSPLINK 与codec engine
的应用系统。
遇到的问题是:
1、哪儿能下载到windows 下的DVSDK安装包?
2、安装DVSDK 后如何进行CCS3.3 配置?
如有过经验或部分经验的,6446的也可以,求指点迷津!
1. 没有Windows板的DVSDK安装包, codec engine, dsplink可以单独到下面的网站下载.
software-dl.ti.com/.../index.html
2. 可以参考下面的wiki网站关于如何在CCS中调试dsplink, CE.
processors.wiki.ti.com/.../Debugging_the_DSP_side_of_a_CE_application_on_DaVinci_using_CCS