我下载到Keystone1 CSL 开发的例程,其中有一个Word文档的使用说明如下:
• 本文件是基于Keystone1 CSL 开发的例程,其中包括了GPIO,TIMER,SRIO,PCIe,AIF2,UART等外设,及Navigator,memory test等常用例程,可供大家开发参考。请大家在使用例程时,注意以下几点:
1. 导入工程后需要根据你电脑上安装的pdk路径修改include options中PDK的路径;
2. 更新工程src中link的文件,从common中相应的公共文件拉到工程中src下面;
3. 如果是移植到非EVM板上运行,则需要修改main函数中输入时钟源的配置。
该例程支持C6678,6670,6614。
可是Keystone1 CSL 支持库在哪里下载?我没有找到,新手求大神指导。