This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TVP5147M1输出信号经编码器编码后画面出现一条黑白相间的半屏长度条纹



大家好,这边在使用5147时发现,CVBS在经过5147处理后,输出DVO信号给到编码芯片,经编码芯片编码后再通过VLC(软解工具)来观看画面,发现在画面的左上角存在一条黑白相间的约半屏长度的线条,具体如下图:


CVBS选择PAL制式时,经编码后,线条会出现在画面的最顶上一行;如果CVBS选择为NTSC制式,这时候画面上的线条会下移几行,这时候会比较明显,影响收看效果。

对比试验,通过SDI输入(480i / 576i),经AD芯片处理后,DVO信号送到同一块编码芯片,编码后画面正常,排除编码芯片的问题。

请大家帮忙看看是什么原因导致的,谢谢。

  • Huang Xu,

    很有可能看到的是Line 21 closed caption data 。能在后端采集侧去掉,偏移掉么?

  • Hi,Chris,由于后端的编码模块涉及到了SDI的信源输入,改动后端的话可能影响比较大;

    目前想通过5147这边来解决,对这个问题是否有比较好的建议,谢谢。

  • 首先你应当确认的是,是否所有的视频源输入均有这个问题,还是只有这几个源存在这样的问题。TVP是按照标准的视频源来进行配置的,这个条纹你看看是否是从源头存在。你也可以拿其他的解码芯片或者电视来做这个测试。

    为什么不推荐在tvp端坐偏移?因为这个线基本上是在源端过来的,tvp只是个adc,你做了偏移之后也许底下又会出现黑条或者亮条了。  在后端做屏蔽是一个比较通用的做法。