我们使用DM8148的SDI输出通路硬件连接是VOUT1-GV7600-SDI,前期HDMI输出已经能正常输出图像,从资料和论坛了解到,dm8148 Vout1和DHMI是绑定的。 我理解就是hdmi输出正常的话,SDI就应该能正常输出。
HDMI输出1080P60,读取GV7600寄存器看到V、H是成功锁定的,图像有效长宽个数也是正确识别到的,但是显示器提示格式不支持就没有任何提示了。怀疑显示器不支持,HDMI输出改为720P60,读取GV7600寄存器看到V、H、图像有效长宽数是也成功锁定的,显示器显示得有图像,但是图像不对。
我测了V、H、DE信号和GV7600的手册上的时序图对比发现,在DE无效区时几个时序对应稍微有点差异,不晓得是不是这的原因?