This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8127的3A线程偶尔停止不工作



您好!

        目前我们用dm8127+imx185方案,一直工作都正常,3A也是正常的,但在设备持续运行好几天后,偶尔会出现3A线程不工作,现象就是获取的图像有时候过曝,有时候会全黑,而且3A线程的固定打印也不再打印,我们在3A线程还添加了AF,在出现这种现象的时候AF也不可用,可见3A线程已没有信号触发工作。设备重启后恢复正常。

        根据这种现象,可以确认整个视频流是正常的,只是图像3A无法工作,但是3A线程应该是H3A硬中断触发信号的,在什么情况下会出现不产生中断呢?

麻烦大家能否提供定位方法或者解决方案,非常感谢。

  • 你好,

    请问你们在测试过程中是否有修改过IMX185输出的时序?如果有,需要复位ISS,然后再进行采集。

  • 您好!

           设备测试过程中没有修改过参数,一直用的1080P@25

  • 你好,

    请问你们所有的板子都是同样的问题么?

    IMX185输出的时序是否有测量过?是否稳定?

  • 您好!

            时序用示波器测过,是稳定。目前发货的设备中,大概有2%设备有出现这这种现象。

    我们在imx185和dm8127中间接了lvds324。

        另外,如果sensor的输出时序有问题,应该采集也会出错吧,现在的现象是采集的帧率都是正常的,就是白平衡不工作。

    采集到的图像,虽然过曝,但可以看到部分景象。

  • 你好,

    请问问题能快速复现么?

    DM8127的输入时序如果过很久才会有变化,示波器也测量也比较困难。

    你们能否添加一个功能,当3A功能不正常的时候,在串口或者其他控制台发出命令复位ISS,看能否让3A回复正常?

    你之前提到的重启系统,是断电重启还是wdt重启,还是软件重启?

  • 您好!

           这个现象不好复现,现场设备也是运行很多天才有可能出现。偶现的问题,确实用示波器无法捕捉。另外,如果sensor的输出时序有问题,应该采集也会出错吧,现在的现象是采集的帧率都是正常的,图像也能看到景象,就是过曝。

          之前提到的重启系统是指远程软件操作重启8127,也会复位185。

          可以添加监测3A状态的功能,便于后续定位。