我是在CCSv5.5开发调试,uPP配置参考‘upp_dlb_test’。但有所不同的是,‘upp_dlb_test’使用Chan Q作为receive通道,Chan I作为transmit通道,而我程序内部对Chan Q/I 的配置刚好相反。
不过目前通过轮询方式已经能正常与fpga通讯,输出的图像也是OSD叠加后的正常图像,但不知道这是不是导致uPP中断无法响应的原因。由于使用了sys/bios,也就没有使用CSL配置uPP中断了;
Bios的中断配置,map应该都没问题,uartA、B都能正常响应中断,唯独uPP不能响应,怀疑uPP中断没有输出到CIC0上,也就没有map到corePac上;下面附上uPP寄存器截图,UPISR,UPIER 的EOWI都被置1,但不知道 UPIES 和 UPIEC 都是相同的val,是否会影响uPP的EOWI中断输出呢?