首先描述的我的情况,我的Beaglebone Black 安装的是debain系统,2015.10版本;硬件是AM3358,4G eMMC。 2016.8.17日一整天都正常工作没有问题,下午直接断电后放置在桌上,第二天早上上电时不能正常开机,串口也无任何数据打印,长按uboot按键也无 CCCCC打印。四个LED灯也没有亮。
初步对电源芯片进行了测试,电源芯片各部位功能均正常,VDD_MPU 1.1V VDD_CORE 1.1V TP2 1.8V,长按关机键能够正常关机,因此初步排除了电源芯片的问题。
对整版进行直流分析,用电源分析仪供5V电源进行电流测试,发现一直持续在93mA,没有变化。
麻烦问一下这个是什么问题,最有可能是什么地方出问题了,请给予指导。
谢谢!