This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168双网口问题



修改了内核里的/arch/arm/mach-omap2/devices文件的

static struct platform_device ti816x_emac2_device = {
.name = "eth_offload",
.id = 1,
.num_resources = ARRAY_SIZE(ti816x_emac2_resources),
.resource = ti816x_emac2_resources,
};

.name = "davinci_emac",开启了eth1,驱动也加载好了,ifconfig出来的信息如下:

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 88:C2:55:86:99:86
inet addr:192.168.1.236 Bcast:192.168.255.255 Mask:255.255.0.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:40 Base address:0x8000

eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 88:C2:55:86:99:87
inet addr:192.168.1.237 Bcast:192.168.255.255 Mask:255.255.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:44

现在的情况是eth0和eth1都可以和pc连接上,但是eth0可以ping通,eth1却ping不通。

两个网口的硬件可以保证是一样的

是使用eth1还需要修改其他地方吗?还是说别的什么问题?请各位大神帮忙分析一下!!

  • Ben,

    你使用的驱动版本是不是比较旧?现在驱动默认两个EMAC都是支持的。

    建议升级驱动到git上最新的,http://arago-project.org/git/projects/?p=linux-omap3.git;a=summary

  • DRK版本是DVRRDK_04.00.00.03

    现在是连接eth1 ping的时候,eth1只接收数据,几乎没有发送数据出去,而且奇怪的是lo居然在进行收发数据,网卡信息如下:

    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 78:A5:04:C6:BD:14 
              inet addr:192.168.1.236  Bcast:192.168.255.255  Mask:255.255.0.0
              UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:1000
              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
              Interrupt:40 Base address:0x8000

    eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 78:A5:04:C6:BD:15 
              inet addr:192.168.0.237  Bcast:192.168.255.255  Mask:255.255.0.0
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:1000
              RX bytes:2902 (2.8 KiB)  TX bytes:60 (60.0 B)
              Interrupt:44

    lo        Link encap:Local Loopback 
              inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
              UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
              RX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:0
              RX bytes:3024 (2.9 KiB)  TX bytes:3024 (2.9 KiB)

  • 而且连接eth0 ping的时候,两个IP地址都能ping通,这也挺想不通的

  • Ben,

    如果你使用的DVR RDK4里面的驱动,你就不需要修改驱动代码。你能否改回去在尝试呢?

    我看到你输出的信息eth0/eth1的ip不是在一个网段的,这是你需要的,对么?

  • eth0和eth1同一网段,eth1两个IP都能PING通,eth0 PING不通;不在同一网段,eth0两个IP都能PING通,eth1 PING不通。。。

    我那份驱动默认是没有开启eth1的

  • Ben,

    建议你对比一下git上最新的驱动:http://arago-project.org/git/projects/?p=linux-dvr-rdk-dm81xx.git;a=summary。

  • 好的,我现在使用的phy芯片是ksz9021,如果想要在uboot中使用,是否需要在uboot移植相应的驱动?

  • Ben Huang 说:

    好的,我现在使用的phy芯片是ksz9021,如果想要在uboot中使用,是否需要在uboot移植相应的驱动?

    是的。请参考论坛帖子:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/52243.aspx。