Hi Ti,
我在使用AM3352时,发现一个奇怪的问题,双网口可以单独工作,但是如果把两个网口都接到同一个交换机上,就会有问题:
PC机 IP:192.168.2.100
AM3352 eth0: 192.168.1.136
AM3352 eth0: 192.168.2.136
PC机去ping目标板的eth2时候,会接收到两个ARP:
mac以6F结尾的实际上是网口1的地址,71结尾的是网口2的地址。
这个问题会导致当AM3352去ping一个不存在的地址:192.168.2.101时,PC机就无法继续ping通192.168.2.136了。