This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于C55x的问题

Other Parts Discussed in Thread: SPRC100, TMS320C5535

1,C5545有没有待机功能?

我看数据手册上说没有weak up 和RTC_CLK_OUT引脚那么有没有待机或类似于待机的功能呢?

2,C55x  可不可以通过修改固件库或其他方法实现FFT 8192的采样点数?

  • 1,芯片有休眠模式,类似于待机功能。

    2,芯片内部rom程序不能改动,外部程序库可以改动实现FFT 8192的采样点

  • 请问有外部程序库修改的教程么?

    还有这个芯片必须外加一片Flash才能用么?我的程序很小

    休眠模式的例程在哪找?

  • ti提供有dsp lib,里面有fft的例子,可以参考

    http://www.ti.com/tool/sprc100

    固件必须存放在外部存储器中,因为芯片内部没有flash可以存放固件。

    休眠模式的例程,可能并没有提供,但你可以看下面文档提示来配置

    Test Code
    Test code and board support library (CCS 4.2) for the eZdsp5535.
    ZIP - 08/10/11

    http://support.spectrumdigital.com/boards/ezdsp5535/revc/

    http://www.ti.com/product/TMS320C5535/technicaldocuments