已经将程序写进FLASH中,板子连着PC,打开PC端Secure CRT设置串口波特率115200,8位数据位,1个停止位,无流控,给板子上电后终端显示出来的是乱码
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sun Hao,
能否测量一下uart TX引脚,看看uart输出的波特率是否正确?会不会是外围芯片的问题?
如果有仿真器的话,可以尝试使用CCS的测试代码测试一下uart口。
Sun Hao,
请问你手上的硬件是你们第一次做的板子还是改版?
你烧写在flash上的软件,你确认是可以正常工作的么?
请问你的flash是nand,还是nor,默认AB5/AC4内部是下拉的。
Sun Hao,
我之前下面的建议你有尝试么?
能否测量一下uart TX引脚,看看uart输出的波特率是否正确?会不会是外围芯片的问题?
如果有仿真器的话,可以尝试使用CCS的测试代码测试一下uart口。
你烧写在flash上的软件,你确认是可以正常工作的么?
另,你是否有换一下串口工具,看看是否有变化?