大家好:
我用am3352连接两个不同型号(RTL8201和IP101G)的phy,phy物理地址分别0和3,分别对应网口0和网口1,都使用rmii接口。现象有如下:
1、在linux系统里,插拔网口0,没有任何反应,ping网口0页无法ping通。插拔网口1,会有驱动的link up 和 link down的信息,并且网口0和网口1提示信息保持同步,也会同时up和down。网口1可以ping通。
2、内核启动信息中,显示两个phy的identify是一致的,通过数据手册确定显示的identify是网口1 phy的identify。
3、在uboot模式中,用rmii read <addr> <register>分别命令读取两个phy的identify,读出来总是网口1phy的identify,如下:
UBoot# mii read 3 2
001c
UBoot# mii read 0 2
001c
请问大牛,这个问题怎么导致的,如何处理