This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6455 64bit emif 问题



专家好:

最近用一块板子调试 利用 6455 64bit EMIF从 FPGA 中 做的 FIFO 搬数, EMIF 采用 同步 64位FIFO方式 ,DMA 也设置为增地址模式,调试中发现 ,EMIF对FIFO 的读使能信号经常存在中途有脉冲的情况,而不是 spru973中关于 同步 FIFO 中 读使能信号 常高或常低状态。 而且 从 fifo中搬的数存在丢数现象。 32位时不存在这个现象,改变 控制 CE 寄存器的 值,尤其是 latence 不起作用,请问还可以 改变那一部分 参数,可以解决问题,目前 aeclkout 采用 外部时钟100M输入

  • 您好,

    EMIF对FIFO 的读使能信号经常存在中途有脉冲,感觉并不像是EMIF控制器自动发出的,请先确定脉冲的来源,是否属于其他干扰的情况。

  • 你好,你在FPGA中使用的IP核还是自己写的代码?之前我们做过调试,直接使用的是xilinx的FIFO的IP核,发现时序和实际要求的还有点差别,前2位会读数读不出来。

    会不会FPGA写入FIFO太快了,FPGA和DSP之间的时序有点对不上?建议FPGA端Chipscope看看,查一下时序。

  • 你好,你在FPGA中使用的IP核还是自己写的代码?之前我们做过调试,直接使用的是xilinx的FIFO的IP核,发现时序和实际要求的还有点差别,前2位会读数读不出来。

    会不会FPGA写入FIFO太快了,FPGA和DSP之间的时序有点对不上?建议FPGA端Chipscope看看,查一下时序。