目前情况:
1、使用Ti提供的Flash v1.6 程序,通过UART3在擦除Flash时不成功。具体信息见附图。
2、芯片主要有OMAP3530ECUS(用的arm a8)+TPS65930,MT29C4G48MAZBBAKS-48 IT(4Gb,X16的Nand Flash)。
3、设置成ONFI方式,FlashV1.6程序界面提示,无法正确获取Flash参数。
问题:
主要想请教,如何通过UART3实时获取omap寄存器状态信息,或者其他更好的监控目前状态的方法。
先谢谢,专家们赐教!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前情况:
1、使用Ti提供的Flash v1.6 程序,通过UART3在擦除Flash时不成功。具体信息见附图。
2、芯片主要有OMAP3530ECUS(用的arm a8)+TPS65930,MT29C4G48MAZBBAKS-48 IT(4Gb,X16的Nand Flash)。
3、设置成ONFI方式,FlashV1.6程序界面提示,无法正确获取Flash参数。
问题:
主要想请教,如何通过UART3实时获取omap寄存器状态信息,或者其他更好的监控目前状态的方法。
先谢谢,专家们赐教!!
表象上看,跟我手上一块评估板设置Flash参数错误时一致,但这个Flash的参数我已仔细对过官网datasheet了,还是不成功。
另外,ONFI模式下,理论上应该是omap能自动识别到Flash的设备ID,进而自动设置Flash参数的(评估板上已验证可行了),但是在我这块新制板子确是无法识别到Flash设备。
现在思路
一是想知道,如何可以监控到omap的寄存器状态,是否又ti官方的工程或SDK,可通过UART3获取到寄存器状态的。
二是Ti的FLashV1.6是否开放源码,或者有说明涉及到的2nd文件、bin文件的文档。
谢谢。
我看你的log信息,识别出来的都是坏块啊,是不是硬件的问题。