我用32位的ubuntu系统编译的文件在板子上执行不了,提示-bash: ./server_example3: No such file or directory。是系统的原因吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用32位的ubuntu系统编译的文件在板子上执行不了,提示-bash: ./server_example3: No such file or directory。是系统的原因吗?
1. ubuntu 多少位是和交叉编译器的版本有关系,如果不匹配,编译过程就会有问题。
2. 编出的代码如果不能在debian上运行,那么可能是编译器的版本和debian不匹配
3. 最后,请问您为什么考虑用debian,其实用我们的sdk,就不会有各种版本问题,因为我们可以提供整套的编译开发环境。
谢谢!
应该是编译器的问题,后来直接在板子上编译了,也蛮快的。
debian是板子预装的吧。你所说的SDK是cloud9?
另外再请教下 用secureCRT的ssh2可以实现w7和BBB之间的文件互传吗?
这个取决于您的bbb上是否运行了ssh server,我们的sdk中是有dropbear的。
BANREN YI 说:应该是编译器的问题,后来直接在板子上编译了,也蛮快的。
debian是板子预装的吧。你所说的SDK是cloud9?
http://www.ti.com/tool/processor-sdk-am335x