大家好!我是头一次接触DSP开发以及TI开发板,这几天看了TI官网的一些技术文档,但有一些基础性的东西还不很清楚,希望大神帮忙解答一下。
目前我手里有一块EVMK2HX(66AK2H12)开发板,需要将在Ubuntu上跑的C程序移植到DSP上。由于没有DSP开发基础,因此考虑先在开发板的ARM上跑起来。
现在我已经可以通过浏览器访问开发板,跑TI提供的一些简单的demo程序,也可以通过ssh访问开发板上的linux系统,执行一些简单命令(如ls)。另外我也在本地电脑上(Ubuntu14.04)安装了CCS5.5+MCSDK(随机光盘提供)。
我原来理解的是,在本地电脑的CCS工具上编写C程序,然后通过TI提供的编译器编译生成可执行程序,烧写到开发板上运行(我发现通过浏览器访问开发板matrix可以写文件到开发板linux系统中)。不知这个思路正确吗?
如果是的话,我在CCS建立工程的时候是不是就不需要设置和开发板的通过仿真器的连接方式了?在哪里可以获取到这类开发纯C程序的guide和sample程序?
谢谢!!