我正在使用RTL8211EG phy芯片
使用的是GMII接口方式,现象如下:
100M网络能通,并且使用正常;不能使用1000M网络。
使用的是GMII接口方式,100M网络能通,并且使用正常;不能使用1000M网络
1.使用mdio扫描phy设备,每个phy设备能多出一个地址
phy_mask = __raw_readl(&data->regs->alive);函数读出来的phy地址总会多出一个。
<1>.如果地址不为“0:00”,则扫描到的地址会本身的地址再加上“0:00”;
<2>.如果地址为”0:00”,则扫描到的地址为“0:00”和“0:01”。
2.软件上读取寄存器0x0A发现,初始化时会读到0x0800,而一段时间后就只能读到0x0000了(寄存器显示本地接收 和 对端接收 都不ok)
3.测量PHY给MAC的时钟发现,会在125MHz,25MHz,2.5MHz上跳变,最后稳定在25MHz上
4.测量MAC给PHY的时钟发现,时钟一直在25MHz,2.5MHz上跳变,最后稳定在25MHz上
请问哪位高手有没有解决的方法 或者 建议?