我阅读手册发现dm368是对deepsleep支持的,我用的内核是2.6.32版本,在mach-davinci没有sleep.S和pm.c文件,请问是dm368平台在2.6版本内核不支持deepsleep吗,我根据3.2版本关于da850对于deepsleep实现的sleep.S和pm.c修改,想实现dm368休眠,但是suspend_devices_and_enter-->dpm_suspend_start()-->dpm_suspend-->device_suspend()失败。我想问dm368支持RAM to suspend吗,关于sleep.S pm.c 需要自己编写吗,还是已经实现,如果已经实现在哪里,怎么配置,如何实现 深度休眠