最近陆续在TI的官网上下载了CCS5.2与C6748_StarterWare的安装程序。但是都无法正常安装。具体情况大致如下:
在点击安装程序后,很长一段时间内都没有反应。打开任务管理器,发现CPU几乎被100%使用。再等一会,CPU的使用率会,但内存的使用率会变得很高。
查看进程发现,多了好几个rundll32.exe的进程。
如果再等下去,就会弹出出错的对话框。 如下
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
Program C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
abnormal program termination
在网上也查了此类错误的原因,都没有解决问题。
不知道是因为电脑的配置不正确,还是安装了某些不兼容的软件,或是干脆中了病毒。希望能帮助解决一下,找到问题的原因,以便使能正确安装软件。十分感谢。
突然想到之前在安装CCS4.1.2时,也是总出错。当时废了很大功夫才把软件安装上。