This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于用ARM对TMS320C5535的在线升级,重新烧写的问题。请大神指点。

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

针对TMS320C5535,如何用ARM(比如STM32)对其进行在线升级,即重新烧写?

在独立工作环境中实现DSP的在线升级?

这个系统类似于达芬奇DM6446,即为DSP+ARM的双核系统,但是又不是DM6446。

请大神大牛们提些路线,或者哪位有相关的技术文档?

  • 因为C5535系统的固件都是在外部存储器中,所以只要升级外部存储器中的固件就可以了。所以用ARM(比如STM32)对外部存储器中的固件进行在线升级,理论上肯定是可以的。但TI官方没有提供例子,您可以自己试试

  • Qiao Fang 说:

    针对TMS320C5535,如何用ARM(比如STM32)对其进行在线升级,即重新烧写?

    在独立工作环境中实现DSP的在线升级?

    这个系统类似于达芬奇DM6446,即为DSP+ARM的双核系统,但是又不是DM6446。

    请大神大牛们提些路线,或者哪位有相关的技术文档?

    #1. 这种问题无非就是考虑两者之间采用哪种接口连接方式,UART,还是SPI,或I2C之类的,只要ARM能通过这个接口将数据送给DSP,DSP的软件在接到数据后,将之写到flash,只要软件硬件上能完成这样的流程就可以实现你说的升级。

    #2. 实际情况要考虑C5535不支持外部RAM,程序只能跑在片上RAM,空间有限,在软件里除了应用程序之外还要实现前面说的软件升级的辅助功能,要看片上RAM空间够不够。

  • 谢谢Mr.Tang的指导。

    我在看您写的How to boot ARM+DSP SOC,请问您的OMAPL138_ARMbootDSPCoff.zip

    可以发一下吗?请问您这个文档的意思也是在线升级(重新烧写)的意思么?

  • 那个跟你要的方案无关哦。那是ARM+DSP合一的SOC,你的是分开的两个芯片。

  • 谢谢Mr.Tang的指导,最近没能及时回复。

    我在用C5535 eZdsp做这个试验,目的是向eZdsp的SPI Flash中烧写几个程序,例如B,C,D等,

    之后用一STM32对其进行重新烧写,

    我在E2E论坛上看到TI有这个例程http://www.ti.com/lit/an/sprabl7a/sprabl7a.pdf可这个链接已失效,您能在系统中查找一下吗?

    同样希望您对此方案做些指导,比如STM32如何发出数据控制eZdsp的ROM中固化的bootloader?怎么理解这个固化的意思?

  • 版本更新到C了而已。TI的文档编号最后一个字母代表版本,搜索时可以不加最后一个字母,搜索出来后选择最新的版本即可。

    http://www.ti.com/lit/an/sprabl7c/sprabl7c.pdf