This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在6678开发板上跑K1_STK_v1.1中的程序,出现如图错误,我该如何解决?
这些都是警告吧?不影响使用
如果想消除警告需要按照警告信息逐条修改一下代码
我不确定这会不会出错,只是觉得不应该出现这问题。还有我程序在板子上试了一下,不知道为什么单步运行不了?
单步运行不了可能是工程加了-o3优化,将优化去掉再进行单步调测。
看样子不是优化的问题,我怀疑是那些警告引起的。
对于之前提出的问题做如下解答:
1.对于例程的警告,可能是由于CMD文件或者编译器的版本不同引起的。之所以这样说,是因为我对CMD文件和编译器的版本修改后警告减少了。
2.对于程序加载进去没办法单步调试,是设置的问题。具体参考如下图设置。
3.编译后出现的警告对于程序的运行没有影响。