是用什么例程?能否直接使用图片文件作为输入?对图片有什么要求?
新手,看了不少资料,但是如何在我说的这种情况下进行测试并且能够查看到测试正确呢?
谢谢了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是用什么例程?能否直接使用图片文件作为输入?对图片有什么要求?
新手,看了不少资料,但是如何在我说的这种情况下进行测试并且能够查看到测试正确呢?
谢谢了。
Shi Gaotao,
板子上有仿真器接口,你们有仿真器么?如果有,算法包里面有CCS版本的文件到文件的编码例子,可以使用。
谢谢回复,悲剧的是我也没有仿真器,目前在用串口和网口来操作的。
如果没有这些视频源和显示器,是否可以自己生成一个YUV的视频或图像,运行一个以文件为视频源的例程来测一下呢?
请问有没有这样的例程?
谢谢。
Shi Gaotao,
如果是Linux下,没有现成的文件到文件的编码例子,需要你自己来写。
请问那个video_copy是可以做这件事情嘛?
有对系统所带例程功能进行介绍的文档嘛?
您好,请问Win下有现成的编码例子吗?有没有参考资料?
另外,如果实在Linux下,使用encode这个程序可以改成文件到文件的编码功能吗?
看了encode源码,使用DMAI封装的太严密了,找不到一个给编码器传送文件缓冲区的入口。
谢谢了。
你好,请问这个算法包在哪里可以找到?Linux下的还是windows下的?谢谢。
Shi Gaotao,
请访问http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/codecs/DM6467/index_FDS.html。