针对C6678,我们之前一直使用的是little endian 模式,现在想用C6678的大端模式,但是不知道硬件设计上有什么不同(查了TI官网上的资料,都没有找到相关的信息)? TI能不能出个针对大端小端的系统的说明文档呢?
列如:
1、大端模式下,EMIF的地址线和数据线接法是否与小端模式不同?
小端模式一般接法如下:
那大端是不是应该如下呢,还是和小端的一样呢?
2、DDR3的地址线在大端模式下和小端模式下地址线和数据线接法是否有区别,问题同EMIF。
<
| A[22:0] | addr | A[22:0] | ||
| C6678 EMIF | FLASH | |||
| D[15:0] | data | D[16:0] | ||