This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM3359双千兆网的问题?

Other Parts Discussed in Thread: AM3359

我想同时并独立的使用AM3359的两个千兆网口,协议栈使用的是LWIP,无操作系统。我该如何配置这两个网口呢?

我使用UDP发送测试了以下:

条件如下:

1)、开启双网口模式 (CPSW_DUAL_MAC_MODE)

2)、配置网口1 源 IP为192.168,0.1 ,端口号位4000 ;目标地址位192.168.0.2  端口号为5000

3)、配置网口2 源 IP为192.168,1.1 ,端口号位4000 ;目标地址位192.168.1.2 端口号为5000

(这里的疑惑是怎么确认两个配置的对应关系呢?)

然后两个网口同时发数据: 使用抓包工具发现只有一个网口在发数据 发来的包源IP都为192.168,1.1 ,而目标IP分别位192.168.0.2 与192.168.1.2 

也就是说两个网口的数据从一个端口走了。独立测试却每个端口都是好的。查了很多资料,始终没有结果!