This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

c6678 srio EDMA Mode



你好:

最近看论坛6月份的一个培训文档,上面讲到了SRIO的两种模式:Non-EDMA Mode 和 EDMA Mode,

1. 我想知道这两种模式有什么区别,\

2. 这两种模式一般应用于什么情况下

多谢!

  • EDMA mode是指当SRIO传输完成后,对应的完成中断是按照LSU来触发还是按照SRCID来触发。

    1. 如果按照LSU来触发,那么对应的LSU的完成event就可以用来触发EDMA,通过软件可以用EDMA来再次填写LSU寄存器,此时LSU寄存器应该是某个EDMA独占的

    2. 如果按照SRCID来触发,那么对应的中断产生后,DSP要通过判断寄存器RIO_LSU_STAT_REGx来判断完成传输的触发源,从而进行相应的动作,你可以参考SRIO user guide RIO_LSU_SETUP_REG1中的相关内容。