This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM335X不稳定和发热问题

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

        我参考AM335X入门套件的电路图增加了一些自己的外设,layout是重新进行的。第一版出现了下面问题:

        有的板子工作正常,有的SD卡启动正常,但切换成NAND FLASH却无法启动,停留在以下画面。
        还有的连SD卡都无法启动,如下图
        有一种情况就是NAND FLASH启动不了,但多次按复位后能起来。
        
        现在第二版回来,更换主芯片为AM3354BZCZA100,FLASH为MX60LF8G18AC(4bit ECC,上一版使用的是S34ML08G101TF100(1bit ECC))。已经测试了四块板。
           测试情况为:
            1.安卓可以正常运行。
            2.三块正常启动,一块可以正常启动,NAND Flash无法启动。
            3.温度普遍比更换FLASH前较高。
            4.运行时会不时死机,概率性出现。
            另外,我还有一些问题,希望能得到帮助:
            1.参照AM335X入门套装的电路图修改了主芯片型号和外设,需要重新配置PMIC吗,如何进入低功耗模式?
            3.AM335X默认是使用多少bit 的 ECC,如何设置为更高位的ECC。
            4.重新设计了PCB,那么DDR3需要如何重新配置。
谢谢