SYS BIOS v6.33 User Guide (SPRUGY8)中提到,HWI、Timer和Cache应该避免使用CSL函数。但是我看PDK中BCP和FFTC的Example代码,Cache却使用了CSL。
例如CACHE_setL2Size (CACHE_0KCACHE);
对于HWI和Event,BCP和FFTC的Example代码用的是c64p的包,包含了这两个头文件:
#include <ti/sysbios/family/c64p/Hwi.h>
#include <ti/sysbios/family/c64p/EventCombiner.h>
问题是做C66的开发,可以使用c64p的包么?我查了一下c66的包只给出了cache的API,如果c66要使用HWI、Timer、Event,该调用哪里的API?
下面是截图: