在TMS320F28335中,怎样配置SPI,实现SCI的功能?
项目需要(请尽可能描述具体点,谢谢)。还望尽快解答,不胜感激,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在TMS320F28335中,怎样配置SPI,实现SCI的功能?
项目需要(请尽可能描述具体点,谢谢)。还望尽快解答,不胜感激,谢谢
这个倒是没有给恩,官方只给了SPI自测的程序,,这个程序没有,还有就是,,SPI能否配置为SCI我还不是很确定?
是可以配置为SCI的。TI的好多芯片都可以配置为SCI,芯片介绍的一段话也是证明了这一点
特性
高性能静态 CMOS 技术
高达 150MHz(6.67ns 周期时间)
1.9V/1.8V内核,3.3V I/O设计
高性能 32 位 CPU(TMS320C28x)
IEEE-754 单精度浮点单元(FPU)(只在 F2833x 上提供)
16 x 16 和 32 x 32 介质访问控制 (MAC) 运算
16 x 16 双 MAC
哈佛 (Harvard) 总线架构
快速中断响应和处理
统一存储器编程模型
高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
6 通道 DMA 处理器(用于ADC,McBSP,ePWM,XINTF 和 SARAM)
16 位或 32 位外部接口 (XINTF)
超过 2M × 16 地址范围
片载存储器
F28335,F28235:
256K×16 闪存,34K×16 SARAM
F28334,F28234:
128K×16 闪存,34K×16 SARAM
F28332,F28232:
64K×16 闪存,26K×16S ARAM
1K x 16 一次性可编程 (OTP) ROM
引导 ROM (8K X 16)
支持软件引导模式(通过 SCI,SPI,CAN,I2C,McBSP,XINTF 和并行 I/O)
标准数学表
时钟和系统控制
支持动态锁相环 (PLL) 比率变化
片载振荡器
安全装置定时器模块
GPIO0 到 GPIO63 引脚可以连接到八个外部内核中断其中的一个
可支持全部58个外设中断的外设中断扩展 (PIE) 块
128 位安全密钥/锁
保护闪存 / OTP/RAM 模块
防止固件逆向工程
增强型控制外设
多达 18 个脉宽调制 (PWM) 输出
高达 6 个支持 150ps 微边界定位 (MEP) 分辨率的高分辨率脉宽调制器 (HRPWM) 输出
高达 6 个事件捕捉输入
多达两个正交编码器接口
高达 8 个 32 位定时器
(6 个 eCAP 以及 2 个 eQEP)
高达 9 个 32 位定时器
(6 个ePWM 以及 3 个 XINTCTR)
三个 32 位 CPU 定时器
串行端口外设
多达 2 个控制器局域网 (CAN) 模块
多达 3 个 SCI (UART) 模块
高达 2 个 McBSP 模块(可配置为 SPI)
一个SPI模块
一个内部集成电路 (I2C) 总线
12 位模数转换器 (ADC),16 个通道
80ns 转换率
2 x 8 通道输入复用器
两个采样保持
单一/同步转换
内部或者外部基准
多达 88 个具有输入滤波功能可单独编程的多路复用通用输入输出 (GPIO) 引脚
JTAG 边界扫描支持 IEEE 标准 1149.1-1990 标准测试端口和边界扫面架构
高级仿真特性
分析和断点功能
借助硬件的实时调试
开发支持包括
ANSI C/C++ 编译器/汇编语言/连接器
Code Composer Studio IDE
DSP/BIOS
数字电机控制和数字电源软件库
低功耗模式和省电模式
支持 IDLE(空闲)、STANDBY(待机)、HALT(暂停)模式
可禁用独立外设时钟