我使用TMS320DM368做720*576、PAL制式的视频压缩,但最后出来的视频是这样的:
左边和右边均有黑边,上面也有黑边,上面还有粉色的边,另外,在我的手向下移动超出边界时,上边会出现绿色的部分(随我的手移动而发生变化)。
同时,我使用命令./moduletest.out drv_isif在前端采集的图像是这样的,
上面同样有一条黑边。
请教一下,这应该怎么解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
你确认你的摄像头输出的有效数据是720x576么?会不会是704x576?因为你的图像垂直方向两边都有黑边,所以不应该是垂直起始位置的问题。
对于上面一行彩条,有可能是摄像头在消隐期添加了一些VBI信息,这个可以尝试修改起始行的偏移去除。
你好
请在代码里面搜索一下下面文档提到的相关寄存器的名字。
《DM368 视频前端信号采集详解》- 该文对理解DM8127/DM38x的并口采集也有帮助
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/70099.aspx