This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

POSIX相关问题



您好:
 
1.    我要获得系统的绝对时间,POSIX提供了clock_gettime()这个函数,通过这个函数填充了结构体timespec,返回的应该是(sec,nsec),但是这个函数在调用前        似乎需要做一些工作,这个我不是很明白。
2.    pthread_mutex_t g_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
       pthread_mutex_lock(&g_mutex);
       我想通过静态方式创建互斥锁,但是我发现POSIX并没有提供PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER这个结构体, 请问怎么创建互斥锁?
3.    你们POSIX接口是怎么设置进程优先级的,有没有类似nice()这样的函数?
4.    我在使用中需要创建管道,但是你们没有提供popen(),pclose()这样的函数,我想知道有没有什么解决办法?

谢谢!我使用的评估板是C6678。