This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM335X NAND flash不启动问题



          我根据AM335X入门套件电路做了一款。会出现有些NAND FLASH不启动的问题,SD可以正常工作(把文件写入到到NAND FLASH,再从NAND DLASH启动)。
          V1.0版本有做过把NAND Flash无法启动的板子更换为4bit的MX60LF8G18AC测试,板子又可以正常工作。
          V2.0已经测试了四块板。更换主芯片为AM3354BZCZA100(为了能运行安卓4.0),DDR3为MT41K256M16TW-107:P,FLASH为MX60LF8G18AC(4bit ECC,上一版使用的是S34ML08G101TF100(1bit ECC))。
           测试情况为:
            三块正常启动,一块可以正常启动,NAND Flash无法启动。两天后其中一块也出现NAND Flash无法启动的情况。
 
            AM335X默认是使用多少bit 的 ECC,如何设置为更高位的ECC,以及如何确认ECC是否生效?
            
Thanks