1:我用的是C6424,是小端模式。我看见CCS配置平台有能设置成大端模式,于是设置了大端模式,编译一切都可以通道。最后在load到DSP的RAM 就报错误,请问有人设置过C64X+的大小端没事没有??
2.关于条件编译,优化的问题。
#define CHNNUM 13
#if CHNNUM >= 8
代码1....
#ifndef
#if CHNNUM >= 12
代码2....
#endif
本意设计一个选择编译代码
若CHNNUM 等于13能执行:代码1+代码2,
若CHNNUM 等于8只能能执行:代码1 ,
由于项目比较大,有很多文件。我选择了优化功能,于是没有按我想法执行,只能执行代码1.
请问有啥子办法,在此段处告诉编译器不优化代码??????