This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

奇怪的问题,好好的放一段时间,内核丢失。



kernel :3.2.0

uboot :2009.11

Nand flash  : MT29F4G08ABADAWP
       我们出现的现象: 我们的uboot程序和内核程序都是放在nand flash上的,第一次烧录OK,功能测试也OK,然后重启测试也是OK,然后我们入库放置一段时间,大概几天,十几天不等;  之后我再拿出来准备出货了,测试,发现,有的提示找不到内核映像,有的提示文件系统错误吗,然后重新烧录就OK了。
不知各位大神有没有遇到类似的问题。