大家好,dm8168自带的hdmi输出到大屏幕时,当摄像头的画面在运动时,能看到明显的拖影。 hdmi输出到小屏幕时,效果相对好一点。这个大概是哪方面原因呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,dm8168自带的hdmi输出到大屏幕时,当摄像头的画面在运动时,能看到明显的拖影。 hdmi输出到小屏幕时,效果相对好一点。这个大概是哪方面原因呢?
Long Yun,
是否能先确认一下采集的数据本身是否有拖影?比如保存一下采集的YUV数据?或者用较大码率编码显示的YUV到264文件,再在电脑上看看264码流里面是否有拖尾?
Chris Meng,
你好。数据本身没有问题,编码的h264文件播放是正常的。只是hdmi输出有拖影情况。另外有个需要注意的地方是,我的采集帧率只有30帧,display link的格式设成了1080P@60,因为有些显示器是不支持1080P@30的。
Long Yun,
display link在没有得到新的frame时候,会显示当前帧。对于你的情况,display link每一帧数据会显示两次。
你使用的DVR RDK不是很老的版本吧(最新的是4.01)?如果不是,你能否检查一下你的hdmi输出外围电路看看?
Chris Meng,
DVR RDK版本是4.00的。目前只有输出到大尺寸(>55寸)的屏幕上有拖影情况。会不会是ti81xxhdmi.ko模块对hdmi的设置参数问题?
Chris Meng,
1080P60, ./bin/mem_rdwr.out --rd 0x4810a000 32
0x4810a000: 44033013 00000400 00000000 00000400
0x4810a010: 00000000 00000400 00000000 00000B00
0x4810a020: 00000B00 00000B00 84465898 2C27602B
0x4810a030: 2C7880BD 00000464 00000000 2C7800C0
0x4810a040: 0002C000 00438000 05003000 05001001
0x4810a050: 0024D24D 2C7800B8 0002C001 00439276
0x4810a060: 05001000 05008232 00000000 00000000
0x4810a070: 00000000 00000000 00000000 00000000
参数和你的不同,这方面的时序配置哪里有资料介绍?