1.out文件是程序的二进制代码,ais文件是由out文件生成的,那ais文件除了包含生成过程中的主频配置、外设使能等之外,对out文件里的信息包含了多少。
2.由于ais文件比生成它的out文件占用的空间小,是不是意味着ais文件只是告诉ROM里的bootloader对主频、外设的配置,以及程序在哪(还有其他功能吗,如果有,请提出),由bootloader将电脑里的程序搬移到dsp中。
3.同时,我还想问一下最终烧到dsp里的内容只包括out文件里的二进制代码吗,是不是还有ais的部分还是全部的内容。
4.最后能不能麻烦帮我理顺一下整个烧写过程在生成ais文件——调用nandwriter进行烧写——在nandwriter中输入ais文件(这是手工操作的三步)接下来dsp对ais进行了怎样的操作,最终将程序烧至dsp中。
谢谢了!