通过一句话诉说你对TI DSP的爱!
问世间情是何物,只叫人样片相许,
天南地北技术控,抢板几回寒暑
入手趣,排队苦
此间自有痴儿女
......
衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴
三十往昔苦与乐,今朝于此诉衷肠
不管你是天才的工程师,还是创意的技术宅,不管你是电子系狂人,还是文艺范儿的思考者,不管你是"身经百战"的高级电子工程师,还是"菜鸟级"的初学者,赶快来参加我们的活动,就有机会获得德州仪器(TI)爱的礼物,在传统七夕情人节给他(她)一个惊喜!到底有多爱它,情书之中见分晓!凡参与者均就有机会获得由德州仪器(TI)DSP 送出的精美礼品。
2012年的七夕节,我们又相信爱情了!
关于TI DSP你知道吗?
- 1982 年 2 月:TI 在 ISSCC 大会上推出首款数字信号处理器 (DSP) TMS32010,该款 DSP 面向国防及调制解调器应用,运行速率为 5 MIPS。
- 1989 年:TI 推出业界最高性能的定点 DSP 系列 TMS320C5x,工作速率达 28 MIPS。C5x 的性能可达其它定点 DSP 的 2 至 4 倍。C5x DSP 面向工业、通信、计算机以及汽车细分市场,主要用于手机及无绳电话、高速调制解调器、打印机以及复印机等。
- 1997 年:TI 推出全球功能最强大的 DSP 产品系列 TMS320C6x DSP,不但可在 1600 MIPS/200MHz 下工作,而且还可提供相当于普通 DSP 10 倍的性能。
- 1998年:TI推出 Code Composer StudioTM 集成型开发环境,该业界首款开放式集成型 DSP 软件开发环境可将 DSP 代码编写时间缩短 50% 乃至更多。
- 2010年: TI最新 TMS320C66x 多内核 DSP 可实现比该市场领域任何 DSP 都高出 5 倍的性能,为创新与性能设立了新标准。
- 2012年:TI DSP 30岁了,进入而立之年,在路上......
- TI推出多内核 DSP 在最小封装中将高性能与超低功耗完美整合以实现业界最低功耗的低成本解决方案。
参与方式及评选
- 8月6日-8月15日:您可在此跟贴提交您的一句话情诗,表达对TI DSP的爱,中英皆可。(结束)
- 8月16日-8月21日:开始进入活动投票阶段,我们将把投票链接在此公布出来,TI将先期选择创意新颖、文字优美的情贴,您可对喜欢的"示爱"进行投票,将投票产生第一名情圣奖和10名入围奖。
8月16日 - 投票开始! (请您点击"投票"二字)
- 8月22日-8月23日为最终活动评选公示阶段,并送出奖品。
奖项设置:
奖项 |
奖品 |
名额 |
情圣奖 |
量身定做情侣陶塑人偶+拉杆包 |
1 |
入围奖 |
拉杆包 |
10 |
参与奖 |
TI DSP纪念小礼物(先到先得) |
100 |
TI拥有对所有获奖的最终解释。